ルネサス
以下に,CS+ Python関数(プロジェクト用)の一覧を示します。
表 B.3
CS+ Python関数(プロジェクト用)
関数名
機能概要
project.Change
アクティブ・プロジェクトを変更します。
project.Close
プロジェクトを閉じます。
project.Create
プロジェクトを新規作成します。
project.File.Add
アクティブ・プロジェクトにファイルを追加します。
project.File.Exists
アクティブ・プロジェクトにファイルが存在するかどうかを確認します。
project.File.Information
アクティブ・プロジェクトに登録されているファイルの一覧を表示します。
project.File.Remove
アクティブ・プロジェクトからファイルを外します。
project.GetDeviceNameList
マイクロコントローラのデバイス名の一覧を表示します。
project.GetFunctionList
アクティブ・プロジェクトの関数の一覧を表示します。
project.GetVariableList
アクティブ・プロジェクトの変数の一覧を表示します。
project.Information
プロジェクト・ファイルの一覧を表示します。
project.Open
プロジェクトを開きます。