debugger.Memory.NoVerify


書き込み時のベリファイ設定を切り替えます。【シミュレータ以外】

[指定形式]

debugger.Memory.NoVerify = noverify

[設定]

設定

説明

noverify

書き込み時にベリファイするかどうかを設定します。

True :書き込み時にベリファイします。

False :書き込み時にベリファイしません。

[参照]

設定されている値

注意

PM+のワークスペースをCS+のプロジェクトに変換した場合,メイン・プロジェクトにはデバッグ・ツールがありません。そのため,メイン・プロジェクトがアクティブ・プロジェクトである場合は,“None”を返します。

[詳細説明]

-

書き込み時のベリファイ設定を切り替えます。

[使用例]

>>>print debugger.Memory.NoVerify
False
>>>debugger. Memory.NoVerify = True
>>>print debugger. Memory.NoVerify
True
>>>