debugger.SoftwareTraceLPD.RecordingMode
|
ソフトウェア・トレース(LPD出力)の記録メモリを使い切った後の動作を設定/参照します。【RH850】【E2】
[指定形式]
debugger.SoftwareTraceLPD.RecordingMode = recordingMode
|
[設定]
|
|
recordingMode
|
ソフトウェア・トレース(LPD出力)の記録メモリを使い切った後の動作を設定します。
指定可能な値を以下に示します。
|
|
|
TraceMode.FullBreak
|
記録メモリを使い切ったら,プログラムの実行とトレース・データの書き込みを停止します。
|
TraceMode.FullStop
|
記録メモリを使い切ったら,トレース・データの書き込みを停止します。
|
TraceMode.NonStop
|
記録メモリを使い切っても,トレース・データの上書きを続けます。
|
[参照]
ソフトウェア・トレース(LPD出力)の記録メモリを使い切った後の動作の設定値
[詳細説明]
- | ソフトウェア・トレース(LPD出力)の記録メモリを使い切った後の動作を設定/参照します。 |
[使用例]
>>>print debugger.SoftwareTraceLPD.RecordingMode
NonStop
>>>debugger.SoftwareTraceLPD.RecordingMode = TraceMode.FullStop
>>>print debugger.SoftwareTraceLPD.RecordingMode
FullStop
>>>
|