<コンパイル・オプション / オブジェクトオプション>
[指定形式]
-nostuff [= <セクション種別>[,…]] 
            <セクション種別>:{ B | D | C | W}
 | 
 
[詳細説明]
-  |  nostuffオプションを指定した場合、指定した<セクション種別>に属する変数をアライメント数が4 のセクションに配置します。  | 
 
-  | <セクション種別>を省略した場合は、すべてのセクション種別の変数が対象になります。  | 
 
-  | C、D、B はsectionオプションまたは#pragma sectionで指定したセクション名になります。  | 
 
-  | Wはsectionオプションで指定したセクション名になります。  | 
 
[例]
int a; 
char b=0; 
const short c=0; 
struct {
        char x; 
        char y; 
} ST; 
 | 
 
        .SECTION                C,ROMDATA,ALIGN=4 
        .glb        _c 
_c: 
        .word                   0000H 
        .SECTION                D,ROMDATA,ALIGN=4 
        .glb        _b 
_b: 
        .byte                   00H 
        .SECTION                B,DATA,ALIGN=4 
        .glb        _a 
_a: 
        .blkl       1 
        .glb        _ST 
_ST 
        .blkb       2 
 | 
 
[備考]
-  | nostuffオプションにB,D,CおよびW以外のセクションを指定することはできません。  |