| 
 -insert_nop_with_label 【V2.08.00 以降】 
 | 
<コンパイル・オプション / オブジェクトオプション>
[指定形式]
-insert_nop_with_label=<ファイル>,<行番号>,<ラベル> 
 | 
 
 
ローカルラベルおよびnop命令を挿入しません。
[詳細説明]
-  | ソースデバッグ情報の出力を元にして、指定した位置にローカルラベルとnop命令を挿入します。  | 
 
-  | 本オプション指定時は、-debugが有効になります。  | 
 
-  | 本機能はCS+またはe2studio経由での使用が前提であり、ユーザは直接使用しません。  |