以下の両方の条件を満たす場合に本オプションを使用すると、コンパイラは文字列操作用ライブラリ関数を、2つのパートからなるストリング操作命令とその他の命令のコードとして展開します。文字列の読み出し開始アドレスから4バイト境界のアドレスまでのデータに対して文字列操作を行うコードと、4バイト境界のアドレスから末尾アドレスまでのデータに対して文字列操作を行うコードとが、分けて出力されます。  | 
文字列操作用ライブラリ関数memchr()、strlen()、strcpy()、strncpy()、strcmp()、strncmp()、strcat()、またはstrncat()を含むコードがソースファイルに存在する  | 
本オプションを選択すると、文字列操作用ライブラリ関数memchr()、strlen()、strcpy()、strncpy()、strcmp()、strncmp()、strcat()、strncat()をlibrary=intrinsicを指定してコンパイルした際のコードサイズが増加します。  | 
本オプションを使用すると、ライブラリジェネレータは文字列操作用ライブラリ関数(memchr()、strlen()、strcpy()、strncpy()、strcmp()、strncmp()、strcat()、またはstrncat())を、2つのパートからなるストリング操作命令とその他の命令のコードとして生成します。文字列の読み出し開始アドレスから4バイト境界のアドレスまでのデータに対して文字列操作を行うコードと、4バイト境界のアドレスから末尾アドレスまでのデータに対して文字列操作を行うコードとなります。  |