Everything

debugger.PseudoError.Get


ECMエラー情報を参照します。【RH850】【E1/E2/E20/Full-spec emulator/IE850A】

[指定形式]

debugger.PseudoError.Get(nameList = [])

[引数]

引数

説明

nameList

取得するエラーの名称(短縮形)のリストを指定します。

[戻り値]

ECMエラー情報のリスト(詳細はPseudoErrorInfoクラスを参照してください)

[詳細説明]

-

ECMエラー情報を,以下の形式で表示します。

[番号] [エラーの名称(短縮形)] [ビットIORの名称] [Errorの値]

[使用例]

>>>rl = ["ECC_DED", "ECC_CodeFlash_AddressOverflow"]
>>>ei = debugger.PseudoError.Get(rl)
28 ECC_DED ECMPE028 False
35 ECC_CodeFlash_AddressOverflow ECMPE103 False
>>>print ei[0].Name
ECC_DED
>>>print ei[0].BitName
ECMPE028
>>>