debugger.Trace.Delete
条件トレースを削除します。
[指定形式]
debugger.Trace.Delete(traceNumber = "")
[引数]
引数
説明
traceNumber
削除するトレース・イベント番号を指定します。
[戻り値]
トレースの削除に成功した場合 : True
トレースの削除に失敗した場合 : False
[詳細説明]
-
traceNumberで指定したトレース・イベント番号のトレースを削除します。
traceNumberを指定しない場合は,すべてのトレース・イベント番号のトレースを削除します。
[使用例]
>>>debugger.Trace.Delete(1)
True
>>>