Everything

debugger.Breakpoint.Information


ブレークポイント情報を表示します。

[指定形式]

debugger.Breakpoint.Information()

[引数]

なし

[戻り値]

ブレークポイント情報のリスト(詳細はBreakpointInfoクラスを参照してください)

[詳細説明]

-

設定されているブレークポイントの情報を,以下の形式で表示します。

ブレーク・イベント番号 ブレーク名 状態 アドレス・ロケーション

[使用例]

>>>debugger.Breakpoint.Information()
   1 Pythonブレーク0001 Enable  0x000002dc
   2 ブレーク0001 Enable  test1.c#_sub1
   3 Pythonブレーク0002 Enable  0x000002ec
   4 ブレーク0002 Enable  test1.c#_sub1+10
>>>