debugger.Go
プログラムを継続して実行します。
[指定形式]
debugger.Go(goOption = GoOption.Normal)
[引数]
引数
説明
goOption
オプションを指定します。
指定可能なオプションを以下に示します。
種類
GoOption.IgnoreBreak
ブレークポイントを無視した実行を行います。
GoOption.WaitBreak
プログラムが停止するまで待機します。
GoOption.Normal
ブレークポイントは有効で,プログラムが停止するまで待機しません(デフォルト)。
[戻り値]
なし
[詳細説明]
-
goOptionを指定した場合,指定した内容に従って処理を行います。
[使用例]
>>>debugger.Go()
>>>debugger.Go(GoOption.WaitBreak)
>>>