以下に,コード生成がΔΣA/Dコンバータ用として出力するAPI関数の一覧を示します。
表 3.20
ΔΣA/Dコンバータ用API関数
API関数名
機能概要
R_DSADC_Create
ΔΣA/Dコンバータを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。
R_DSADC_Create_UserInit
ΔΣA/Dコンバータに関するユーザ独自の初期化処理を行います。
r_dsadc_error_interrupt
ΔΣADエラー割り込みの発生伴う処理を行います。
R_DSADC_SyncStart
同期開始許可に設定したΔΣA/D変換を開始します。
R_DSADCm_Start
ΔΣA/D変換を開始します。
R_DSADCm_Stop
ΔΣA/D変換を終了します。
R_DSADCm_GetResult
ΔΣA/D変換結果を読み出します。