Everything
3.2.25 スタンバイコントローラ

以下に,コード生成がスタンバイコントローラ用として出力するAPI関数の一覧を示します。

表 3.25

スタンバイコントローラ用API関数

API関数名

機能概要

R_STBC_Start_Stop_Mode

スタンバイ(STOPモード)を開始します。

R_STBC_Prepare_Stop_Mode

スタンバイ(STOPモード)を開始するための準備に関するユーザ独自の処理を行います。

R_STBC_Start_Deep_Stop_Mode

スタンバイ(DeepSTOPモード)を開始します。

R_STBC_Prepare_Deep_Stop_Mode

スタンバイ(DeepSTOPモード)を開始するための準備に関するユーザ独自の処理を行います。

R_STBC_Deep_Stop_Loop

スタンバイ(DeepSTOPモード)の待ち処理を行います。

R_STBC_Prepare_Stop_Mode_Set_Peripheral

スタンバイ(STOPモード)の準備(周辺機能の停止)に関するユーザ独自の処理を行います。

R_STBC_Prepare_Stop_Mode_Set_Interrupt

スタンバイ(STOPモード)の準備(割り込み制御レジスタ)に関するユーザ独自の処理を行います。

R_STBC_Prepare_Stop_Mode_Set_Clock_Mask

スタンバイ(STOPモード)の準備(クロック停止マスクレジスタを設定)に関するユーザ独自の処理を行います。

R_STBC_Prepare_Stop_Mode_Set_Clock_Source

スタンバイ(STOPモード)の準備(各クロックソースの発振/停止)に関するユーザ独自の処理を行います。

R_STBC_Prepare_Deep_Stop_Mode_Set_Peripheral

スタンバイ(DeepSTOPモード)の準備(周辺機能の停止)に関するユーザ独自の処理を行います。

R_STBC_Prepare_Deep_Stop_Mode_Set_Interrupt

スタンバイ(DeepSTOPモード)の準備(割り込み制御レジスタ)に関するユーザ独自の処理を行います。