Everything
3.2.17 タイマオプション

以下に,コード生成がタイマオプション用として出力するAPI関数の一覧を示します。

表 3.17

タイマオプション用API関数

API関数名

機能概要

R_TAPAm_Create

タイマオプションを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_TAPAm_Create_UserInit

タイマオプションに関するユーザ独自の初期化処理を行います。

R_TAPAm_Start

非同期Hi-Z制御を許可します。

R_TAPAm_Stop

非同期Hi-Z制御を停止します。

R_TAPAm_Trigger_Start

Hi-Z制御信号をロウレベルに設定します。

R_TAPAm_Trigger_Stop

Hi-Z制御信号をハイレベルに設定します。