以下に,コード生成がタイマ・アレイ・ユニットJ用として出力するAPI関数の一覧を示します。
表 3.16
タイマ・アレイ・ユニットJ用API関数
API関数名
機能概要
R_TAUJn_Create
タイマ・アレイ・ユニットJnを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。
R_TAUJn_Create_UserInit
タイマ・アレイ・ユニットJnに関するユーザ独自の初期化処理を行います。
r_taujn_channelm_interrupt
タイマ割り込みの発生に伴う処理を行います。
R_TAUJn_Channelm_Start
タイマのカウントを開始します。
R_TAUJn_Channelm_Stop
タイマのカウントを停止します。
R_TAUJn_Channelm_Get_PulseWidth
タイマのパルス幅を測定します。