以下に,コード生成がOSタイマ用として出力するAPI関数の一覧を示します。
表 3.12
OSタイマ用API関数
API関数名
機能概要
R_OSTMm_Create
OSタイマを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。
R_OSTMm_Create_UserInit
OSタイマに関するユーザ独自の初期化処理を行います。
r_ostmm_interrupt
OSTMの割り込みの発生に伴う処理を行います。
R_OSTMm_Start
OSタイマのカウントを開始します。
R_OSTMm_Stop
OSタイマのカウントを終了します。
R_OSTMm_Set_CompareValue
インターバルタイマモードの場合,ダウンカウンタの開始値を設定します。
フリーランニングコンペアモードの場合,コンペア値を設定します。