Everything
3.2.11 ウィンドウウォッチドッグタイマ

以下に,コード生成がウィンドウウォッチドッグタイマ用として出力するAPI関数の一覧を示します。

表 3.11

ウィンドウウォッチドッグタイマ用API関数

API関数名

機能概要

R_WDTm_Create

ウィンドウウォッチドッグタイマを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_WDTm_Create_UserInit

ウィンドウウォッチドッグタイマに関するユーザ独自の初期化処理を行います。

r_wdtm_interrupt

WDTインターバルタイマ割り込みの発生に伴う処理を行います。

R_WDTm_Restart

WDTトリガを発生し,WDTカウンタをスタート/リスタート処理をします。