以下に,コード生成がタイマ・アレイ・ユニットB用として出力するAPI関数の一覧を示します。
表 3.14
タイマ・アレイ・ユニットB用API関数
API関数名
機能概要
R_TAUBn_Create
タイマ・アレイ・ユニットBnを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。
R_TAUBn_Create_UserInit
タイマ・アレイ・ユニットBnに関するユーザ独自の初期化処理を行います。
r_taubn_channelm_interrupt
タイマ割り込みの発生に伴う処理を行います。
R_TAUBn_Channelm_Start
タイマのカウントを開始します。
R_TAUBn_Channelm_Stop
タイマのカウントを停止します。
R_TAUBn_Channelm_Get_PulseWidth
タイマのパルス幅を測定します。