Everything
3.2.10 UARTインタフェース

以下に,コード生成がUARTインタフェース用として出力するAPI関数の一覧を示します。

表 3.10

UARTインタフェース用API関数

API関数名

機能概要

R_UARTm_Create

UARTインタフェースを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_UARTm_Create_UserInit

UARTインタフェースに関するユーザ独自の初期化処理を行います。

r_uartm_interrupt_receive

受信完了割り込みの発生に伴う処理を行います。

r_uartm_interrupt_error

通信エラー割り込みの発生に伴う処理を行います。

r_uartm_interrupt_send

送信割り込みの発生に伴う処理を行います。

r_uartm_callback_receiveend

受信完了割り込みの発生に伴う処理を行います。

r_uartm_callback_sendend

送信割り込みの発生に伴う処理を行います。

r_uartm_callback_error

通信エラー割り込みの発生に伴う処理を行います。

R_UARTm_Start

UARTmの動作を許可します。

R_UARTm_Stop

UARTmの動作を禁止します。

R_UARTm_Send

データ送信を行います。

R_UARTm_Receive

データ受信を行います。