文字列を浮動小数点数(float型)へ変換します。
[所属]
標準ライブラリ
[指定形式]
#include <stdlib.h>
float __far atoff(const char __near *nptr);
float __far _COM_atoff_f(const char __far *nptr);
[戻り値]
部分文字列が変換できた場合,その値を返します。変換できなかった場合,0を返します。
オーバフローが生じる場合,±∞を返し,マクロERANGEをグローバル変数errnoに設定します。
アンダフローが生じる場合,0を返し,マクロERANGEをグローバル変数errnoに設定します。
[詳細説明]
nptrの指す文字列の最初の部分をfloat型の表現に変換します。