void __far qsort(void __near *base, size_t nmemb, size_t size, int (__far *compar)(const void __near *, const void __near *));
void __far _COM_qsort_f(void __far *base, size_t nmemb, size_t size, int (__far *compar)(const void __far *, const void __far *));
baseの指す配列をcomparが指す比較関数に関し昇順に整列します。nmembは配列の要素数,sizeは各要素のサイズです。comparが指す比較関数はbsearchと同様です。