Everything

atoi


文字列を整数(int型)へ変換します。

[所属]

標準ライブラリ

[指定形式]

#include <stdlib.h>

int __far atoi(const char __near *nptr);

int __far _COM_atoi_f(const char __far *nptr);

[戻り値]

部分文字列が変換できた場合,変換された値を返します。変換できなかった場合,0を返します。

オーバフローが生じる場合,正ならINT_MAX,負ならINT_MINを返し,マクロERANGEをグローバル変数errnoに設定します。

[詳細説明]

nptrの指す文字列の最初の部分をint型の10進数表現に変換します。