Everything

debugger.SoftwareTraceLPD.Information


ソフトウェア・トレース(LPD出力)情報を表示します。【RH850】【E2】

[指定形式]

debugger.SoftwareTraceLPD.Information()

[引数]

なし

[戻り値]

ソフトウェア・トレース(LPD出力)情報のリスト(詳細はSoftwareTraceLPDEventInfoクラスを参照してください)

[詳細説明]

-

ソフトウェア・トレース(LPD出力)情報を,以下の形式で表示します。

[状態] DBCP=[DBCPの情報] DBTAG=[DBTAGの情報] DBPUSH=[DBPUSHの情報] PC=[PCの情報] PE=[PE番号]

[使用例]

>>>si = debugger.SoftwareTraceLPD.Information()
Enable DBCP=False DBTAG=True DBPUSH=False PC=False PE=1
>>>print si.DBCP
False
>>>print si.DBTAG
True
>>>print si.PC
False
>>>