Everything

debugger.XRunBreak.Refer


XRunBreakの設定情報を表示します。【V850 シミュレータ】【RH850 シミュレータ】

[指定形式]

debugger.XRunBreak.Refer()

[引数]

なし

[戻り値]

周期時間の数値と周期情報(TimeType)のリスト(詳細はXRunBreakInfoクラスを参照してください)

[詳細説明]

-

設定されているXRunBreakの周期情報(周期時間[Periodic])を表示します。

-

XRunBreakの設定が存在しない場合は,“None”を表示します。

[使用例]

>>>debugger.XRunBreak.Refer()
None
>>>debugger.XRunBreak.Set(1, TimeType.S, True)
True
>>>debugger.XRunBreak.Refer()
1Second Periodic