Everything

debugger.Timer.Delete


条件タイマを削除します。

[指定形式]

debugger.Timer.Delete(timerNumber = "")

[引数]

引数

説明

timerNumber

削除するタイマ・イベント番号を指定します。

[戻り値]

タイマの削除に成功した場合 : True

タイマの削除に失敗した場合 : False

[詳細説明]

-

timerNumberで指定したタイマ・イベント番号のタイマを削除します。

-

timerNumberを指定しない場合は,すべてのタイマ・イベント番号のタイマを削除します。

[使用例]

>>>debugger.Timer.Delete(1)
True
>>>