debugger.Step
ステップ実行を行います。
[指定形式]
debugger.Step(stepOption = StepOption.Source)
[引数]
引数
説明
stepOption
実行する単位を指定します。
指定可能な単位を以下に示します。
種類
StepOption.Source
ソースの行単位(デフォルト)
StepOption.Instruction
命令単位
[戻り値]
なし
[詳細説明]
-
ステップ実行を行います。 関数呼び出しを行っている場合は,関数の先頭で停止します。
[使用例]
>>>debugger.Step()
>>>debugger.Step(StepOption.Instruction)