Everything

r_rtc_alm_interrupt

アラーム割り込み(ALM)の発生に伴う処理を行います。

備考              API 関数は、R_RTC_Set_CalendarAlarm で指定された条件を満足した場合に発生するアラーム割り込み(ALM)に対応した割り込み処理として呼び出されます。

 

[指定形式]

static void    r_rtc_alm_interrupt ( void );

 

[引数]

なし

 

[戻り値]

なし