Everything

R_RTC_Set_BinaryAlarm

アラーム割り込み(ALM)の発生条件を設定すると伴に、アラーム割り込み(ALM)の検出を許可します。(バイナリカウントモード)

 

[指定形式]

void    R_RTC_Set_BinaryAlarm ( uint32_t alarm_enable, uint32_t alarm_val );

 

[引数]

I/O

引数

説明

I

uint32_t alarm_enable;

比較フラグ

0x0                                             :比較を行わない

0x1                                             :比較を行う

I

uint32_t alarm_val;

バイナリカウント値

 

[戻り値]

なし