周期割り込み(PRD)の発生周期を設定すると伴に、周期割り込み(PRD)の検出を許可します。
[指定形式]
#include "r_cg_rtc.h"
void R_RTC_Set_ConstPeriodInterruptOn ( rtc_int_period_t period );
[引数]
|
I/O |
引数 |
説明 |
|
I |
rtc_int_period_t period; |
周期割り込みの発生周期 PES_2_SEC :2 秒 PES_1_SEC :1 秒 PES_1_2_SEC :1/2 秒 PES_1_4_SEC :1/4 秒 PES_1_8_SEC :1/8 秒 PES_1_16_SEC :1/16 秒 PES_1_32_SEC :1/32 秒 PES_1_64_SEC :1/64 秒 PES_1_128_SEC :1/128 秒 PES_1_256_SEC :1/256 秒 |
[戻り値]
なし