Everything

r_rtc_cup_interrupt

桁上げ割り込み(CUP)の発生に伴う処理を行います。

備考              API 関数は、秒カウンタ(RSECCNT)/バイナリカウンタ 0BCNT0)の桁上げを行った場合、または 64Hz カウンタ(R64CNT)の読み出しと 64Hz カウンタ(R64CNT)の桁上げが重複した場合に発生する桁上げ割り込み(CUP)に対応した割り込み処理として呼び出されます。

 

[指定形式]

static void    r_rtc_cup_interrupt ( void );

 

[引数]

なし

 

[戻り値]

なし