Everything

r_atuiv_timerknm_comparex_interrupt


コンペア・レジスタとカウンタのコンペアマッチ割り込みの発生に伴う処理を行います。

[指定形式]

void    r_atuiv_timerknm_comparex_interrupt ( void );

備考

kはタイマ種別,nはユニット番号,mはチャネル番号,xはレジスタ番号を意味します。

[引数]

なし

[戻り値]

なし