Everything

R_ATUIV_Common_Create_UserInit


アドバンストタイマユニットⅣに関するユーザ独自の初期化処理を行います。

備考

本API関数は,R_ATUIV_Common_Createのコールバック・ルーチンとして呼び出されます。

[指定形式]

void    R_ATUIV_Common_Create_UserInit ( void );

[引数]

なし

[戻り値]

なし