Everything

R_ATUIV_Timerknm_Get_Count


計測したカウントの値を読み出します。

[指定形式]

#include    "r_cg_macrodriver.h"
void    R_ATUIV_Timerknm_Get_Count ( uint16_t * count );

備考

kはタイマ種別,nはユニット番号,mはチャネル番号を意味します。

[引数]

I/O

引数

説明

O

uint16_t * count;

カウントの値を格納する領域へのポインタ

[戻り値]

なし