r_atuiv_timerknm_interrupt
タイマの割り込み(インプットキャプチャ,コンペアマッチ)の発生に伴う処理を行います。
[指定形式]
void r_atuiv_timerknm_interrupt ( void );
void r_atuiv_timerkn_channelm_interrupt ( void );
備考
kはタイマ種別,nはユニット番号,mはチャネル番号を意味します。
[引数]
なし
[戻り値]