-EXTract
ライブラリ・モジュールを抽出します。
[指定形式]
-EXTract=module[,module]...
-
省略時解釈
なし
[詳細説明]
ライブラリ・モジュールmoduleを-libraryオプションで指定したライブラリ・ファイルから抽出します。
[使用例]
ライブラリ・ファイルlib1.libからモジュールfile1を抽出し,オブジェクト・ファイル出力形式のファイルを出力します。
>rlink -library=lib1.lib -extract=file1 -form=obj
[備考]
本オプションは,-form={absolute|hexadecimal|stype|binary}オプション,および-stripオプションを指定した場合は無効となります。
-form=libraryオプションを指定した場合は,ライブラリ・モジュールを削除することができます。
-form={absolute|relocate|hexadecimal|stype|binary}オプションを指定した場合は,外部シンボルを削除することができます。