ロード・モジュール・ファイル,ライブラリ・ファイルのデバッグ情報を削除します。
[指定形式]
なし
[詳細説明]
- | ロード・モジュール・ファイル,ライブラリ・ファイルのデバッグ情報を削除します。 |
- | デバッグ情報を削除する前のファイルは,“ファイル名.abk ”という名前のファイルにバックアップします。 |
[使用例]
- | file1.absのデバッグ情報を削除し,file1.absに出力します。デバッグ情報を削除する前のファイルは,file1.abkにバックアップします。 |
[備考]
- | 本オプションは,-form={object|relocate|hexadecimal|stype|binary}オプションを指定した場合は無効となります。 |