Everything

debugger.Timer.Disable


条件タイマを無効にします。

[指定形式]

debugger.Timer.Disable(timerNumber = "")

[引数]

引数

説明

timerNumber

無効にするタイマ・イベント番号を指定します。

[戻り値]

タイマの無効に成功した場合 : True

タイマの無効に失敗した場合 : False

[詳細説明]

-

timerNumberで指定したタイマ・イベント番号のタイマを無効にします。

-

timerNumberを指定しない場合は,すべてのタイマ・イベント番号のタイマを無効にします。

[使用例]

>>>debugger.Timer.Disable(1)
True
>>>