debugger.Download.LoadModule
ロード・モジュールをダウンロードします。
[指定形式]
debugger.Download.LoadModule(fileName = "", downloadOption = DownloadOption.Both, append = False, flashErase = False, vendorType = VendorType.Auto)
[引数]
引数
説明
fileName
ダウンロード・ファイルを指定します。
downloadOption
オプションを指定します。
指定可能なオプションを以下に示します。
種類
DownloadOption.NoSymbol
シンボル情報を読み込みません。
DownloadOption.SymbolOnly
シンボル情報のみ読み込みます。
DownloadOption.Both
シンボル情報とオブジェクト情報の両方を読み込みます(デフォルト)。
append
追加ダウンロードするかどうかを指定します。
True :追加ダウンロードします。
False :上書きダウンロードします(デフォルト)。
flashErase
ダウンロード前にフラッシュ・メモリを初期化するかどうかを指定します。
True :ダウンロード前にフラッシュ・メモリを初期化します。
False :ダウンロード前にフラッシュ・メモリを初期化しません(デフォルト)。
vendorType
コンパイラ・ベンダを指定します。
指定可能な種類を以下に示します。
VendorType.Auto
デバッグ情報の出力内容から判断して,コンパイラ・ベンダを自動で指定します(デフォルト)。
VendorType.Ghs
Green Hills Software, Inc.製コンパイラを使用する場合に指定します。
[戻り値]
ダウンロードに成功した場合 : True
ダウンロードに失敗した場合 : False
[詳細説明]
-
fileNameを指定しない場合は,デバッグ・ツールのプロパティ パネルの[ダウンロード・ファイル設定]タブに指定されているファイルをダウンロードします。
downloadOptionを指定した場合,指定した内容に従って処理を行います。
[使用例]
>>>debugger.Download.LoadModule("C:/test/testModule.lmf")
True
>>>debugger.Download.LoadModule("C:/test/testModule2.lmf", DownloadOption.SymbolOnly, True)
False
>>>