Everything

debugger.IsConnected


デバッグ・ツールの接続状態を確認します。

[指定形式]

debugger.IsConnected()

[引数]

なし

[戻り値]

デバッグ・ツールに接続している場合 :True

デバッグ・ツールに接続していない場合 :False

[詳細説明]

-

デバッグ・ツールの接続状態を確認します。

[使用例]

>>>if debugger.IsConnected() == True :
...  print "OK"
...
True
OK
>>>