Everything

 

[コード・プレビュー設定]タブ(ファイル情報)


プロジェクト・ツリー パネルで選択したソース・コード・ノードに対応した情報(ファイル情報)の表示,および設定の変更を行います。

図 A.9

[コード・プレビュー設定]タブ(ファイル情報)

 

ここでは,次の項目について説明します。

[オープン方法]

-

プロジェクト・ツリー パネルの[Project name(プロジェクト)]→[コード生成(設計ツール)]→[コード・プレビュー]→周辺機能ノード→ソース・コード・ノードを選択したのち,[表示]メニュー→[プロパティ]を選択

-

プロジェクト・ツリー パネルの[Project name(プロジェクト)]→[コード生成(設計ツール)]→[コード・プレビュー]→周辺機能ノード→ソース・コード・ノードを選択したのち,コンテキスト・メニューから[プロパティ]を選択

備考

すでに本パネルがオープンしていた場合,プロジェクト・ツリー パネルのソース・コード・ノードを選択することにより,表示内容が該当ノードに対応したものへと切り替わります。

[各エリアの説明]

(1)

[ファイル情報]カテゴリ

プロジェクト・ツリー パネルで選択したソース・コード・ノードに関する情報(ファイル名,ファイルを使用する,デフォルト名,生成先フォルダ)の表示,および設定の変更を行います。

ファイル名

ファイル名を入力します。

なお,ファイル名は,プロジェクト・ツリー パネルでソース・コード・ノードを選択後,コンテキスト・メニューから[名前を変更する]を選択することにより変更することも可能です。

ファイルを使用する

周辺機能 パネル ボタンがクリックされた際,ファイルを出力するか否かを表示します。

なお,使用の有無は,該当ノードに対応した周辺機能 パネルの設定内容に依存します。

はい

ファイルを出力します。

いいえ

ファイルを出力しません。

デフォルト名

ファイル名をデフォルトの名前に戻すか否かを選択します。

なお,ファイル名は,プロジェクト・ツリー パネルでソース・コード・ノードを選択後,コンテキスト・メニューから[名前を元に戻す]を選択することによりデフォルトの名前に戻すことも可能です。

はい

デフォルトの名前に戻します。

いいえ

デフォルトの名前に戻しません。

生成先フォルダ

ファイルの出力先を表示します。

なお,出力先は,[コード生成設定]タブ→[ファイル生成モード]→[生成先フォルダ]で変更することが可能です。