プロジェクト・ツリー パネルで選択した周辺機能ノードに対応した情報(周辺機能情報)の表示を行います。
![](r20ut3104jj0110_cscgpf-45.gif)
プロジェクト・ツリー パネルの[Project name(プロジェクト)]→[コード生成(設計ツール)]→[周辺機能]→周辺機能ノードを選択したのち,[表示]メニュー→[プロパティ]を選択 |
プロジェクト・ツリー パネルの[Project name(プロジェクト)]→[コード生成(設計ツール)]→[周辺機能]→周辺機能ノードを選択したのち,コンテキスト・メニューから[プロパティ]を選択 |
すでに本パネルがオープンしていた場合,プロジェクト・ツリー パネルの周辺機能ノードを選択することにより,表示内容が該当ノードに対応したものへと切り替わります。 |
プロジェクト・ツリー パネルで選択した周辺機能ノードに関する情報(周辺機能名,周辺機能エラー,周辺機能を使用する)の表示を行います。