Everything

 

[コード・プレビュー設定]タブ(関数情報)


プロジェクト・ツリー パネルで選択したAPI関数ノードに対応した情報(関数情報)の表示,および設定の変更を行います。

図 A.10

[コード・プレビュー設定]タブ(関数情報)

 

ここでは,次の項目について説明します。

[オープン方法]

-

プロジェクト・ツリー パネルの[Project name(プロジェクト)]→[コード生成(設計ツール)]→[コード・プレビュー]→周辺機能ノード→ソース・コード・ノード→API関数ノードを選択したのち,[表示]メニュー→[プロパティ]を選択

-

プロジェクト・ツリー パネルの[Project name(プロジェクト)]→[コード生成(設計ツール)]→[コード・プレビュー]→周辺機能ノード→ソース・コード・ノード→API関数ノードを選択したのち,コンテキスト・メニューから[プロパティ]を選択

備考

すでに本パネルがオープンしていた場合,プロジェクト・ツリー パネルのAPI関数ノードを選択することにより,表示内容が該当ノードに対応したものへと切り替わります。

[各エリアの説明]

(1)

[関数情報]カテゴリ

プロジェクト・ツリー パネルで選択したAPI関数ノードに関する情報(関数名,関数を使用する,デフォルト名)の表示,および設定の変更を行います。

関数名

API関数名を入力します。

なお,API関数名は,プロジェクト・ツリー パネルでAPI関数ノードを選択後,コンテキスト・メニューから[名前を変更する]を選択することにより変更することも可能です。

関数を使用する

周辺機能 パネル ボタンがクリックされた際,API関数をファイルに出力するか否かを選択します。

生成する

API関数を出力します。

生成しない

API関数を出力しません。

デフォルト名

API関数名をデフォルトの名前に戻すか否かを選択します。

なお,API関数名は,プロジェクト・ツリー パネルでソース・コード・ノードを選択後,コンテキスト・メニューから[名前を元に戻す]を選択することによりデフォルトの名前に戻すことも可能です。

はい

デフォルトの名前に戻します。

いいえ

デフォルトの名前に戻しません。