-   
 
   can_wup
   ican_wup
  
    -   
  
 
 ER_UINT can_wup ( ID tskid );
 ER_UINT ican_wup ( ID tskid );
 tskidで指定されたタスクにキューイングされている起床要求をすべて解除(起床要求カウンタに0を設定)し,戻り値として解除した起床要求数を返します。
 
 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
    
 -	 非タスクから本サービス・コールを発行した際, tskidに TSK_SELFを指定した。
  
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
    
 -	 CPUロック状態から本サービス・コールを発行した。
  
 -	 「PSW.IPL > カーネル割り込みマスクレベル」の状態から本サービス・コールを発行した。
  
 備考	 タスクからican_wupを発行した場合,および非タスクからcan_wupを発行した場合,コンテキスト・エラーは検出されず,システムの正常な動作は保証されません。
  
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
    
 |