signedもunsignedも付かないchar型を符号付きとして扱います。
[指定形式]
signedもunsignedも付かないchar型を符号なしとして扱います。
[詳細説明]
- | signedもunsignedも付かないchar型を汎整数拡張する際に,符号付きとして扱います。 |
- | このオプションは,ビットフィールドには作用しません。
ビットフィールドについては-signed_bitfieldオプションを使用してください。 |
[使用例]
- | signedもunsignedも付かないchar型を符号付きとして扱います。 |
>ccrl -signed_char -cpu=S2 -dev=dr5f100pj.dvf main.c
|