Everything

-volatile


外部変数,および#pragma address指定した変数をvolatile宣言したものとして扱います。

[指定形式]

-volatile

 

-

省略時解釈

volatile修飾のある変数のみをvolatile宣言したものとして扱います。

[詳細説明]

-

すべての外部変数,および#pragma address指定した外部変数をvolatile宣言したものとして扱います。
外部変数,および#pragma address指定した外部変数のアクセス回数,アクセス順序はCソース・ファイルで記述したとおりになります。

[使用例]

-

すべての外部変数,および#pragma address指定した外部変数をvolatile宣言したものとして扱います。

>ccrl -volatile -cpu=S2 -dev=dr5f100pj.dvf main.c