Everything

csplus.read_memory


指定されたアドレスから値を読み出します。

[指定形式]

csplus.read_memory(session_id, address, length)

[引数]

引数

説明

session_id

本バージョンではこの引数は無視されます。

address

データを読み出すアドレスを指定します。

length

読み出す全データ長をバイト単位で指定します。

[戻り値]

読み出した値を16進数で返します。

 

[詳細説明]

-

読み出されたデータはアドレス順のバイト列になります。ただし,IOレジスター領域についてはエンディアンの影響があるため、アドレス順とは異なる場合があります。

[使用例]

 

>>> csplus.read_memory(session_id, 0x0, 1)
'10'
>>>