Everything

R_ADC_Get_Result

A/D変換結果(10ビット)を読み出します。

 

[指定形式]

#include  “r_cg_macrodriver.h”

void       R_ADC_Get_Result ( uint16_t * const buffer );

 

[引数]

 

I/O

引数

説明

O

uint16_t * const buffer;

読み出したA/D変換結果を格納する領域へのポインタ

 

[戻り値]

なし