A/D 変換を開始します。
備考
電圧コンパレータが動作停止状態から動作許可状態へと移行した際、約1μ秒の安定時間を必要とします。
したがって、R_ADC_Set_OperationOnと本API関数の間には、約1μ秒の時間を空ける必要があります。
[指定形式]
void R_S12ADn_Start ( void );
備考 n はユニット番号を意味します。
[引数]
なし
[戻り値]
なし
A/D 変換を開始します。
備考
電圧コンパレータが動作停止状態から動作許可状態へと移行した際、約1μ秒の安定時間を必要とします。
したがって、R_ADC_Set_OperationOnと本API関数の間には、約1μ秒の時間を空ける必要があります。
[指定形式]
void R_S12ADn_Start ( void );
備考 n はユニット番号を意味します。
[引数]
なし
[戻り値]
なし