A/Dコンバータの動作モードを設定します。
[指定形式]
#include “r_cg_macrodriver.h”
#include “r_cg_adc.h”
MD_STATUS R_ADC_Set_TestChannel ( test_channel_t channel );
[引数]
I/O |
引数 |
説明 |
I |
test_channel_t channel; |
A/Dコンバータの動作モード ADNORMALINPUT: 通常モード(通常のA/D変換) ADNORMALINPUT: テストモード(AVREFM入力電圧) ADNORMALINPUT: テストモード(AVREFP入力電圧) |
[戻り値]
マクロ |
説明 |
MD_OK |
正常終了 |
MD_ARGERROR |
引数の指定が不正 |