A/D 変換を終了します。
備考
電圧コンパレータは、本API関数の処理完了後も動作を継続しています。
したがって、電圧コンパレータの動作を停止する場合は、本API関数の処理完了後、R_ADC_Set_OperationOffを呼び出す必要があります。
[指定形式]
void R_ADC_Stop ( void );
[引数]
なし
[戻り値]
なし
A/D 変換を終了します。
備考
電圧コンパレータは、本API関数の処理完了後も動作を継続しています。
したがって、電圧コンパレータの動作を停止する場合は、本API関数の処理完了後、R_ADC_Set_OperationOffを呼び出す必要があります。
[指定形式]
void R_ADC_Stop ( void );
[引数]
なし
[戻り値]
なし