-output
<アセンブル・オプション / オブジェクトオプション>
[指定形式]
-output = <出力ファイル名>
-
省略時解釈
ソースファイルと同じファイル名で拡張子が「obj」のリロケータブルファイルを出力します。
[詳細説明]
出力するリロケータブルファイル名は、出力ファイル名に拡張子がない場合、出力ファイル名に拡張子「.obj」を付加した文字列となり、拡張子がある場合、出力ファイル名の拡張子を「.obj」で置き換えた文字列となります。